结果:找到"万用表 免费",相关内容443条
  • 如何使用数字万用表对PCB板进行检测
  • 第一次独立做项目,在手焊好元器件之后由于接上电源没有反应,并且由于我在绘制PCB板的时候没有添加测试点。所以只好直接使用万用表进行测试,但是遇到了一些问题:直接使用万用表对TYPE-C的VBUS引脚进行检测,但是无法测出电压/电流值,测试其他的元起价的时候都无法测出电流,但是可以测出交流档的电压值。如果直接将万用表的探针接到贴片元件的两端的话又常常由于一些未知原因(猜测是接触不良)导致没有读数。(比如说直接测试一个电阻的阻值的话读数时有时无,有些电阻干脆根本测不出来)所以我有下面这些问题:所以使用万用表进行PCB测试的时候一定要使用测试点来进行测试吗?或者是可以不需要测试点直接将万用表的引脚...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 设计、、PCB 发帖人:linxu222 发帖时间:2024-06-06 00:53:00
  • 嘉立创PCB免费券使用问题
  • 如图所示,显示已经使用但仍然需要收费。问了下朋友,他也显示这样,但他问了客服以后让客服扫码登陆帮忙下单又没问题了!百思不得其解。文件是立创开源平台直接转到立创EDA然后下单的,我朋友也是这样,工作人员能给他免费下单就说明没问题,但我这个还是不知道问题在哪,不能一直麻烦工作人员吧,期望解答
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 打样 发帖人:暗雷轰鸣 发帖时间:2024-04-24 14:39:00
  • 福禄克17B系列万用表
  • 作为电子行业的专业工具,福禄克万用表系列一直以来都备受信赖。其中,17B+、17BMAX-01、17BMAX-02和17BMAXKIT是四款备受瞩目的产品,它们在测量领域提供了卓越的性能和便利性。17B+:这款万用表集多种功能于一体,包括电压、电流、电阻、电容、温度等基本参数的测量。内置的真效值功能能够准确测量非正弦波形,而快速检测技术确保了高效的测量速度。另外,17B+还具备背光显示屏和符号显示功能,方便在各种环境下使用。17BMAX-01:这款万用表是专为工程师和技术人员设计的。它具备更强大的测量功能,包括频率、电感和电容的测量。同时,它还具备RS-232接口和PC远程控制功能,将数据传...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Fluke 立创MRO 发帖人:十七ovo 发帖时间:2023-07-21 15:03:00
  • 免费打板券用不了
  • 完全用立创EDA设计的板子,但是打板的时候却用不了免费券,猜测是不是设计的时候用的半离线,所以工程不在服务器里面,以为我是导入的,这怎么办呢?求助下大伙
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:人行天下 发帖时间:2023-05-07 01:04:00
  • 免费打板
  • 领了那个一个月两次免费打板的卷下单,然后发现板子有问题想取消订单,后续优惠卷会退回来吗
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 打板 发帖人:jaychou 发帖时间:2023-03-31 11:49:00
  • 是德/安捷伦Agilent34465A台式数字万用表
  • 34465A六位半数字万用表,Truevolt数字万用表六位半数字万用表,能够实现更高的测量精度以及更快的测量分析。4.3英寸彩色图形显示屏可显示直方图、条形图和趋势图,使您能够轻松监测测量结果并加快进行统计分析30ppm基本DCV精度使您可以充满信心地进行测量1µA量程和pA分辨率能够测试小功率器件可通过USB或LAN/LXI核心接口进行灵活的自动化测量现在包括数字化和先进触发(DIG)功能
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ,34465A 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-04-23 14:58:00
  • 现在新用户没有免费打样了吗?
  • 如题,我一个月两次打样机会用完了,新来的同事注册了一个账号还没打样过,我把gerber文件发给他,结果他下单时需要30元费用。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 打样 发帖人:东篱把酒 发帖时间:2022-03-24 09:12:00
  • 7月16日起,样品免费!
  • 从4月起,立创商城就动用超1亿元流动资金来为工程师锁定样品库存。7月16日起,我们计划再拿出超过1个亿免费样品送给工程师!免费送样,任性设计本次立创商城免费送样不限品类(海外代购、订货除外)、不用申请!所有立创商城用户都可以领取!领取方式7月16日起,每天9点至18点,在立创商城首页【领券中心】-【精选专区】领取满21元减20元样品券,单个客编每自然月限领一张。为什么我们要设置额外支付1元?目的就是防止羊毛党,把样品留给真正需要的工程师!使用范围立创商城全品类自营现货,只要货架上有的通通都可以进行使用!7月16日会员日,诚心补贴工程师7月16日又恰逢立创商城会员日,当天所有以下会员福利均可和...
  • 所属专栏: 立创动向 标签: 样品 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-15 14:20:00
  • 【再送1500台!】立创LCSC530+万用表正式上架
  • 万用表作为电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,甚至具备自动量程选择和诸如测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能,万用表还具备电压、电流、电阻三大基础测试项目,乃电子攻城狮的必备神器!!!立创商城本着优质优价的原则,选择了业内一流厂商作为合作伙伴,设计了LCSC530+这款高稳定性元件、可靠耐用的万用表产品,不仅价格亲民,更集性能稳定、响应速度快、寿命长等优点于一身。LCSC530+已经正式在商城上架,售价仅为89元。继上次赠送5500台万用表之后,很多用户都感慨下单不逢时,大家墙裂要求活动延续!于是,我们决定再送1500台!(注意:参与...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-16 18:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: